This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关 BQ76952的问题

Guru**** 2463050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159768/bq76952-question-about-bq76952

器件型号:BQ76952

您好:

当我们使用 BQ76952时、我们在最近的一个案例中遇到了一些问题。 我想问您:

此问题发生在我们使用 BQ76952的10字符串项目中。 我们的用途是:

1. VC0/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6短路并将其连接到电池的 B0;

2.将 VC7连接到电池 B1;

3.将 VC8连接到电池的 B2等。 最后、将 VC16连接到电池的 B10;

结果是:

第1部分显示的电压不正确、仅为2913mV。 在本例中、实际电压为3.8xV、和

我们已经测量到、相对于 VC6~VC0、VC7引脚实际上是3.8xV;

2.我们测量了 REG18/BREG/REGIN、LDO1/LDO2和自举电容器的电压、该电压处于设计电压范围内;

我当时导出了 gg 文件。 请参阅附件。

e2e.ti.com/.../m004.gg.csv

后来、我别无选择、只能将连接更改为:

1.将 VC0/VC1/VC2/VC3短路并将其连接到 B0;

2. VC4/VC5/VC6/VC7短路并将其连接到 B1;

3. VCell Mode 的设置也更改为0xFF88;

连接同一电池后、电压显示正常、误差仅为实际电压的1-2mV;


问题是:

1.为什么以前的连接不好,或者有需要特别注意的东西?

2.是否有任何有关电芯连接的相关说明? (除了数据手册和参考手册)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您可能会看到这些问题、因为您需要将电池连接到底部和顶部电池、以便器件正常运行。  请阅读 EVM 用户指南中的第4.5节"减少电池节数"、了解有关使用更少电池连接到监控器的更多说明。  我将在此处链接用户指南: BQ76952EVM 用户指南(修订版 A)(TI.com)。  我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria:

    感谢您的回答、但我还有两个问题:

    1.如果我们没有按照4.5中规定的连接方法连接电芯、现在就这样做了:

    1.将 VC0/VC1/VC2/VC3短路并将其连接到 B0;

    2. VC4/VC5/VC6/VC7短路并将其连接到 B1;

    3. VCell Mode 的设置也更改为0xFF88;

    连接同一电池后、电压显示正常、误差仅为实际电压的1-2mV;

    现时似乎没有问题,所以如果我们继续使用这种连接方法,是否会有隐藏的危险呢?


    2.在其他应用中,我们希望使用 VCX 来收集第二个电流。 有两种连接方法:

    包括:

    a:R2是正常电流采样电阻、连接到电流采样端子952;

    b.可选、R1或 R3。 我需要使用两个电阻中的一个来收集第二个电流;

    c.根据最后一封电子邮件中建议的连接方法、我可以连接的方式如下所示。 R3是一种连接方法、R1是另一种连接方法、但两者都存在问题、

    对于 R3、VC13和 VC12之间的电压约为 B13 - B11、即两个串联电芯的电压(最大8.4V)。 它是否过高?

    对于 R1、VC3和 VC4之间的电压也约为 B2-B0、这也是两个串联电芯的电压(最大8.4V)。 它是否过高?

    因此、如果我需要使用 VC 引脚来收集第二个电路电流、我是否建议使用 R3、R1或两者都不建议使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    VC1-VC0和 VC2-VC1 (也在 VC16-VC15上)上必须连接电池。 如果您不遵守此要求、可能会出现严重问题。 您还需要满足这些引脚的绝对最大值要求、因此您图片中 VC2和 VC3上的连接会超出这些引脚上允许的最小电压。

    此致、

    Matt