This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:TPS560430作为负电压应用

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160372/tps560430-tps560430-as-negative-voltage-application

器件型号:TPS560430

您好,团队

根据应用手册、我知道 TPS560430可以 生成负输出电压。 在应用手册中、我有一些问题需要确认。

此处 写入 TPS560430的输入电压大于4V、但我理解输入-输出> 4V, 保持4V 压降是不够的?

例如、Vout =-12V、因此 Vin 可以- 8V、保持4V 压降。

什么降压转换器可以 产生负输出电压?

降压转换器的哪种电源模式可 产生负输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于您的问题、我的回答如下。  

    芯片可运行的最小输入电压为4V。 因此 Vin_min≥4V。 VIN 不能为负。

    2和3。 所有使用峰值电流模式降压转换器的器件都可以生成负输出电压。

    希望这些对您有所帮助。

    此致、

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurora 

    感谢您的回答、这很有用。  我还有一些问题需要确认。

    1.请问当  输出为-5V、输入为0V 时,为何不能工作。 这里有4V 压降。

    所以只有峰值电流模式才能 产生负输出电压? 电压模式和 COT 模式无法实现这一点? 为什么?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurora 

    对于第一个问题、我已经知道最小 VIN 与降压转换器的 VIN 相同、因为在启动期间、当不存在 Vout 时、器件需要能够加电至高于 UVLO 的电压。

    第二个问题需要您的支持、谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    几乎任何普通降压稳压器都可以转换为反相降压/升压(IBB)稳压器。 我之前的回答是因为 PCM 降压是最常见和最常用的。  

    我找到了另一篇有关 IBB 的文章、链接如下所示。 我希望这对您有所帮助。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva856

    此致、

    奥罗拉