This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:使用 GPI 引脚进行 UCD90320闭环裕度控制

Guru**** 2506555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136263/ucd90320-ucd90320-closed-loop-margin-control-with-gpi-pin

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件:TPS568215

你(们)好

根据 TI slva845a.pdf、可通过两个 GPI 启用裕量调节功能(请参阅图12)

Q1:裕量使能的输入源与裕量低/不高的输入源之间有何差异? 这两种功能都可用于选择裕度高还是低? 为什么使用两个 GPI 引脚?

Q2: 裕度使能是高电平有效还是低电平有效?   

Q3:启用裕度后、如何选择要裕度的电源轨?

Q4:通过 PMBus 接口将 TI HPA172连接到 CD90320、我能否在 Fusion Digital Power Designer 工具的 GPIO 监控器窗口中查看实时状态?

谢谢

许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    裕度使能用于控制开启或关闭裕度调节、但另一种用于控制裕度是高还是低。

    2、是如何配置极性的。 声明的是启用裕量

    3.你不能通过 GPI、它是全局变量。 如果您希望逐轨裕量调节、 请使用 OPERATION 命令而不是 GPI

    4.是的,如果软件狗已连接到系统,GUI 可以监控 GPIO。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1.启用裕量调节(高电平或低电平)时是否能提供稳压器输出波形?

    2. 当裕量调节启用为高电平时、我捕获的是具有5V 偏移的5V 输出波形。 有很多尖峰(过冲和下冲)是否正常?

    3.带宽应设置为20MHz 还是应设置示波器的全带宽?

    电源 TPS568215用于5V 输出

    谢谢

    许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您还有另一篇文章询问裕度、您能否 将所有内容整合到一篇文章中?

    感谢您的理解。  

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在以下链接中发布了相同的问题,请回答

    e2e.ti.com/.../ucd90320-ucd90320u-pin-function