目前、我们的设计将 FB_B3连接到0.85V、
参考 TI 设计、此连接至3V3。
我们的 PMIC 不工作(GPIO3不会变为高电平)、我不确定这是否是问题。
我们检查寄存器错误、似乎只有这两个错误:
- RECOV_CNT_INT
- ORD_SHUTDOWN_INT
导致这些错误的原因是什么以及有什么提示需要修复?
以下是我们的不同之处
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前、我们的设计将 FB_B3连接到0.85V、
参考 TI 设计、此连接至3V3。
我们的 PMIC 不工作(GPIO3不会变为高电平)、我不确定这是否是问题。
我们检查寄存器错误、似乎只有这两个错误:
导致这些错误的原因是什么以及有什么提示需要修复?
以下是我们的不同之处
谢谢
您好!
您使用的 PMIC 的 OPN 是什么? 这将有助于确定 FB_B3的正确使用
此外、请按如下所述读取所有中断。 ORD_SHUTDOWN_INT 和 RECOV_CNT_INT 仅显示 PMIC 已尝试恢复15次、现在处于安全状态、直至重启。
谢谢、
Daniel W
您好!
器件是 TPS65941319
当我读取寄存器0x01、0x02、0x3时、PICA 和 B 都为我提供相同的值:
寄存器:0x01 = 0x02
寄存器:0x02 = 0x19
寄存器:0x03 = 0x01
下面是中断寄存器0x5A 到0x6C、 除了 ORD_SHUTDOWN_INT 和 RECOV_CNT_INT 之外、没有其他错误、因此不确定导致这些错误的原因。
主器件:
寄存器:0x5a = 0xb8
寄存器:0x5b = 0x00
寄存器:0x5c = 0x00
寄存器:0x5d = 0x00
寄存器:0x5e = 0x00
寄存器:0x5f = 0x00
寄存器:0x60 = 0x00
寄存器:0x61 = 0x00
寄存器:0x62 = 0x00
寄存器:0x63 = 0x00
寄存器:0x64 = 0x00
寄存器:0x65 = 0x02
寄存器:0x66 = 0x01
寄存器:0x67 = 0x08
寄存器:0x68 = 0x00
寄存器:0x69 = 0x02
寄存器:0x6a = 0x00
寄存器:0x6b = 0x00
寄存器:0x6c = 0x00
从属方:
寄存器:0x5a = 0xb0
寄存器:0x5b = 0x00
寄存器:0x5c = 0x00
寄存器:0x5d = 0x00
寄存器:0x5e = 0x00
寄存器:0x5f = 0x00
寄存器:0x60 = 0x00
寄存器:0x61 = 0x00
寄存器:0x62 = 0x00
寄存器:0x63 = 0x00
寄存器:0x64 = 0x00
寄存器:0x65 = 0x00
寄存器:0x66 = 0x01
寄存器:0x67 = 0x08
寄存器:0x68 = 0x00
寄存器:0x69 = 0x02
寄存器:0x6a = 0x00
寄存器:0x6b = 0x00
寄存器:0x6c = 0x00
大家好、地址是不同的(主设备为0x48、从设备为0x4C)、因为如果我从0x00到0x17读取寄存器、则它们之间的某些 NVM 寄存器是不同的。 我只向您展示从寄存器0x01到0x03、因为我认为它们与版本相关。
一个具有用于主器件的 NVM、另一个具有用于从器件的 NVM、但两者都是 TPS65941319。 这是错误的吗?
关于 FB_B3、 它当前连接到 SW_B3、这是正确的吗?
非常感谢