This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:无电池

Guru**** 2504535 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996028/bq24070-battery-absent

器件型号:BQ24070

我使用 BQ24070为3.7V 锂离子电池充电。  当我在没有电池的情况下施加外部电源时、STAT1输出通常会使 LED 闪烁(~1.5Hz)。  我有几个单元、Stat1输出始终保持低电平、并且永远不会关闭 LED。  有什么想法可以导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色、

    您是否使用与 LED 串联的电阻器? 您是否将 LED 拉高到这里? 为供参考、我已剪切了 BQ24070的 EVM 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    是的、LED 与电阻器串联。  该 stat1连接也由10k 电阻器上拉。

    +5V 由 BQ24070上的升压转换器生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色、

    您似乎必须在 LED 的两侧施加电压。  这些原因是什么?  

    对于不起作用的引脚、您能否提供 BAT 引脚、STAT1引脚、STAT2引脚的波形、以及电池不存在时的两个电压?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    STAT1连接是集电极开路、因此需要一个上拉电阻器。  STAT1引脚始终为低电平。  STAT2引脚始终为低电平。  BAT 引脚读数为4.2V。  所有读数均为稳态。

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够在 BAT 引脚上提供电压波形?

    是否可以尝试在不存在电压+5V 的情况下将其置于与我所附 EVM 原理图类似的设置中?