This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54527:大纹波和不稳定电流

Guru**** 2507545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990612/tps54527-large-ripple-and-unstable-current

器件型号:TPS54527

尊敬的支持团队:

您能否查看以下原理图和反馈以提高性能?

e2e.ti.com/.../TPS54527.pptx

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    使用2.2uH 电感器确实会更好、 因此您可以继续使用它。  凭借这种高输入电压和低输出电压(14V-17V->0.85V)、该器件很可能以最短导通时间脉冲运行。 它应增加关断时间、以便能够调节 VOUT、但这会将开关频率从预期的650kHz 标称值降低。  

    您可以尝试以下操作:

    • 您只能测量 VOUT 纹波、而不能测量任何其他波形。 此外、您还可以在示波器上使用20MHz BW 限制选项。 根据电流测量、HF 噪声似乎耦合到输出纹波测量中。 许多 HF 噪声也会通过您的 FB 消除。 您的电流测量将移除 FB。
    • 在测量输出纹波时、如果您尚未执行此操作:您可以使用 Tip & Barrel 技术来确保获得干净的测量结果。
    • Fsw 的现有纹波看起来在所需的51mV 范围内。 您还可以尝试添加另一个与现有电容器并联的22uF 输出电容器、以减少纹波的基本分量。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ammod-San

    感谢您的支持。
    我们发现了 FSW 振动。 我在下面附加了波形。
    平均值:512kHz,频率范围382~602kHz
    由于我认为 fsw 是恒定的、这种振动是否意味着存在任何功能问题?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Amod 将在美国星期一的时间向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    是的、我假设此示波器激发是在持久性模式下进行的、您将观察 TPS54527控制方案固有的抖动。 因此、频率变化是正常的。

    通常、DCAP2控制方案具有关断时间抖动、因为导通时间是调制的、关断时间是可变的。  在0.85V 输出电压和15+V 输入电压较高的情况下、它可能会更加明显、因为您可能会生成最短导通时间脉冲、并且必须增加关断时间以确保稳压。 与常规电压/电流模式控制相比、DCAP 或 COT 控制方案的抖动读数良好: https://www.ti.com/lit/an/slua747a/slua747a.pdf 

    谢谢、

    模块