Other Parts Discussed in Thread: LM5157, TPS55340, LM5156, LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157、 TPS55340、 LM5156、
我正在设计一款将28V、500mA 电源用于基于 GaN 晶体管的射频放大器的产品。 这是一个噪声敏感型应用、其中电源中的纹波必须已知。 LM5157X 似乎是一个不错的选择、因为它具有可选的展频抖动、可在频率范围内扩展输出纹波能量。
但是、数据表中似乎没有关于输出电压纹波的定量信息。 最接近这个问题的是声明"输出电容值可根据输出电压纹波进行选择..."、但未提供有关输出纹波作为此电容或任何其他参数的函数的信息。
是否提供有关器件输出电压纹波的信息? 否则、我将不得不选择另一个指定用于输出纹波的器件。
谢谢
Farron