您好!
我计划在我的设计中使用 TPS65266。 我的要求如下。
Buck1:1.8V
Buck2:3.3V
Buck3:1.15V
请帮助我解决以下问题:
1.我将首先启用 BUCK2、然后启用 BUCK1和 BUCK3。 这不应该是一个问题。
2.能否从 Buck3生成1.15V 输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您可以参阅 EVM 用户指南。
https://www.ti.com/lit/ug/slvuad7a/slvuad7a.pdf
谢谢、
Lishuang
你(们)好
您提到的 RL 是负载电阻器吗? 它可以通过 Vout/IO 进行计算。 CC 的值是根据数据表中的公式计算出来的、但可以更改。 有时、我们希望简化 BOM、因此三个通道的补偿参数可能具有相同的值。 1000pF 已经过验证、可以使 EVM 正常工作、因此我认为您也可以使用1000pF、如果您对此有任何担心、可以在本页 的"设计和开发"部分中使用 pspice 模型双击环路:https://www.ti.com/product/TPS65266?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=app-bsr-null-prodfolderdynamic-cpc-pf-google-sa&utm_content=prodfolddynamic&ds_k=DYNAMIC+SEARCH+ADS&DCM=yes&gclid=EAIaIQobChMIoKvRoKPr8AIVDVVgCh1XOgY-EAAYASAAEgKBs_D_BwE&gclsrc=aw.ds#design-development。
谢谢。
BR
Ruby