请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51501-Q1 你(们)好
我使用 LM51501-Q1进行如下设计。
输入:4.5~12V
输出:11.5V 8A
1. 是否可以在不使用升压的情况下旁路高于11.5V 的输入电压?
可能高达8A 吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我使用 LM51501-Q1进行如下设计。
输入:4.5~12V
输出:11.5V 8A
1. 是否可以在不使用升压的情况下旁路高于11.5V 的输入电压?
可能高达8A 吗?
谢谢