This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:是否有任何方法可以降低终止电流、但不能同时降低峰值充电电流?

Guru**** 2507345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997205/bq24172-is-there-any-way-to-decrease-termination-current-but-not-decrease-peak-charging-current-at-the-same-time

器件型号:BQ24172

您好、TI 专家

默认的10m Ω 电流传感器电阻器会产生400mA 的终止电流。 但在这个终止电流时、我们的电池似乎没有充满电。 那么、是否有任何方法可以降低该电流?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杨:

    由于 ISET 引脚本身用于控制快速充电、预充电和终止、因此无法降低电流。 但是、当 SRN 引脚达到 调节值并开始逐渐充电时、您可以实现一些逻辑来更改 ISET 电压。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。