您好、支持团队
客户正在使用 TPS386000-Q1开发产品。
请查看以下电路。
电路配置如上所述、验证过程中会出现问题、因此我们将与您联系。
问题:RESETn 不会变为高电平
我们目前正在内部检查问题的原因、但请检查电路中是否存在问题。
谢谢。
此致、
mj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队
客户正在使用 TPS386000-Q1开发产品。
请查看以下电路。
电路配置如上所述、验证过程中会出现问题、因此我们将与您联系。
问题:RESETn 不会变为高电平
我们目前正在内部检查问题的原因、但请检查电路中是否存在问题。
谢谢。
此致、
mj
尊敬的 MJ:
是否有方法可以告诉我进入 SENSE1、SENSE2和 SENSE3的电压?
您可以为 SENSE 4L 和4h 接地。
/MR 引脚是否实际连接到电源轨电压?
我看到/RESET1、/RESET2、/RESET3连接在一起。 这些信号是否通过上拉电阻上拉至1.8V?
我建议测试每个通道、以确保它们正常运行。 当 SENSE1、SENSE2和 SENSE3高于(VIT-+ VHYS)时、/RESET 信号应失效。
如果我错了、我可以正确地告诉我、但 VDD 是否设置为3.3V?
本