This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825A:UC2825A 的 SPICE 模型

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825A, UC2825, UC1825, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005243/uc2825a-spice-model-of-uc2825a

器件型号:UC2825A
主题中讨论的其他器件: UC2825UC1825TINA-TI

大家好、

我们的客户正在寻找 UC2825A 的 Spice 模型。 查看论坛后、我找不到该器件的 Spice 模型。 但是 、UC2825的产品页面显示 了 UC1825的 TINA-TI 模型。  UC1825的仿真结果是否 与使用  UC2825A 的仿真结果相同?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用 UC1825模型来模拟 UC2825A。 UC2825A 数据表的第1页和第2页提供了相关说明。  

    至于18xx、28xx 和38xx 之间的差异、这些是温度等级。  请查看 UCC1825数据表第4页。

    因此、可以使用 UC1825模型来仿真 UC2825A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的确认。 客户将 UC1825的 PSpice 模型 与 Cadence PSpice 仿真器结合使用。 但是、他遇到了错误。 他修复了重复的名称 D_D1、并且源代码中仍然存在一些其他错误。  仿真器的错误如下所示:  

    错误-- X_U31.XU1.XU1使用的子电路5未定义

    错误-- X_U31.XU8.XU5的接口节点数不正确  

    此错误的原因可能是什么?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 网络仅显示 TINA-TI 模型、其工作正常。 我建议您使用 TINA-TI 进行仿真、因为我们没有资源支持 TINA 到 Cadence 模型的传输。