请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 您好!
我使用 BQ77915制作了 PCB、但该设计不起作用
原理图: 

请告诉我应该怎么做
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Aleksey、
保护器没有状态输出、因此可能需要一些思考才能发现可能出现的问题。
电池电压看起来正常。 Pres 被上拉并被识别、这是因为3V 时的 AVDD 显示此部件打开。 CTRC 和 CTRD 为低电平、因此应启用 FET 输出。 LD 为低电平、因此 不应在负载移除故障时卡住。 CBI 已打开、这是可以的。 ROCD (R13)是一个正常值。 热敏电阻的 R9为100k、103AT 热敏电阻类型的 R9约为-28C。 对于 BQ7791508、UTC 为-5、UTD 为-20。 器件可能同时存在两个故障。 将 R9替换为10k 或将大约12k 并联、以测试是否存在此问题。