主题中讨论的其他器件: BQ25792、 BQ24610
大家好、
我代表我的客户对此器件有一些问题。
在低充电电流下、该部件的充电效率如何? 低至500mA、高至大约2A? 我注意到纹波会受到影响、但会受到多少影响? 我们还一直在查看具有较低充电电流的24702、但该器件稍便宜一些。
2.该部件是否附带 EVM? 我在产品页面上没有看到任何内容、只是一个用户指南。
3.应用原理图上是否有更新的 FET /外部组件建议? 这里的那些看起来已经过时了。
谢谢、
劳伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我代表我的客户对此器件有一些问题。
在低充电电流下、该部件的充电效率如何? 低至500mA、高至大约2A? 我注意到纹波会受到影响、但会受到多少影响? 我们还一直在查看具有较低充电电流的24702、但该器件稍便宜一些。
2.该部件是否附带 EVM? 我在产品页面上没有看到任何内容、只是一个用户指南。
3.应用原理图上是否有更新的 FET /外部组件建议? 这里的那些看起来已经过时了。
谢谢、
劳伦
您好 Lauren、
BQ24703是一款18年前的传统器件、EVM 不再可用。 由于 BQ24703是异步降压充电器、因此低侧开关是一个二极管、这会降低效率。 我强烈推荐使用我们的新型充电器之一、该充电器可提供更高的效率、更简单的 BOM、而无需如此多的外部二极管、并具有更多功能。 如果您告诉我您的要求、那么我可以帮助您推荐另一个更适合您应用的充电器。 请提供以下信息:
此致、
Angelo
您好、Angelo、
我看到它非常旧、这是我找到的唯一一个具有所需大多数规格的器件。 如果您有更新的建议、会更好。
充电电流最大1.5A-2A、在正常情况下接近1A、他还提到了手机上的500mA-750mA 潜在充电电流。