This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:PMIC 充电问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003154/bq24040-pmic-charging-issue

器件型号:BQ24040

我可以重新打开 CS0433712问题吗? 我已完成进一步测试、并已根据要求移除稳压器、我还绘制了显示 PMIC 功能差异的图。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以在此处继续讨论、您看到的问题似乎是什么。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果您查看投诉  CS0433712、您将看到我收到客户关于电池充电问题的投诉。 我在该投诉中提供了图表和原理图。 接下来、Anthony P Pham 建议我从 PCBA 上移除稳压器。

    以下是我捕获的图:

    1.客户投诉控制员,对 PCBA 没有任何改动(监管机构到位)

    Power_Good 和 Charge 指示灯变为低电平的时间约为2ms。

    从图中可以看到 、在充电指示灯变为低电平之前、电池电流会回到零。 Power_Good 和电池电流达到0mA 之间的时间间隔约为1.6mS、在大约0.4mS 内保持0mA。 电池电流约为290mA。

    2.控制器没有对 PCBA 进行任何更改,也没有客户投诉(良好控制器)

    如该图所示、在 Power_Good 变为低电平后、电流保持在290mA、并且不变。

    3.  第1点使用的客户投诉控制器已卸下稳压器。

    已卸下稳压器、电池电流与第1点中的相同。 由于移除了稳压器并断开了控制器的电源、我们无法在此图中捕获电源正常或充电指示器。

    您能提供反馈吗

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在工作时无法访问分接盒、您能否在此处附加原理图。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这是原理图。

    谢谢 Aileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aileen、

    建议在 IN 引脚上添加一个1uF 输入电容、 在 FET 之前放置 C15可能会导致一些稳定性问题。

    您在启动时看到的闪烁也可能是电池检测例程的一部分。 这是通过为电池充电25ms 然后 灌入电流25ms 来完成的、您可以在  d/s 的8.4.12节中阅读更多内容

    在这些 测试期间、TS 引脚上的电压是多少?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    感谢您的回复。

    我已查看电池检测例程、并有几个问题:

    • PMIC 是否在 流程图的 BATT_DETECT 部分开始灌电流?
    • 灌电流值是多少? 它是快速充电电流值吗?
    • 在流程图中 、在提到的所有3种情况下、返回流程意味着什么?
    • 如果是、则 PMIC 的 Vout 状态应在流程图中是什么
      • 电池存在
      • 电池不存在
    • 在流程图中、OUT_REG 设置为 VREG -400mV。 如果电池不存在并且再次启动该流程、OUT_REG 是否复位、如果是、复位到什么?

    谢谢、此致

    Aileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aileen、

    1. 在 IC 确定是否存在电池之前、BQ24040将以快速充电值进行充电、并每25ms 提供灌电流
    2. 灌电流为 IBD 灌电流、6mA 至10mA
    3. IC 已确定电池存在/不存在
    4. 电池检测例程可根据电池电压、引脚电容以及 IC 和电池之间的电阻运行多次
    5. OUT_REG 可以是 VREG 或 VREG-400mV

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的反馈。  

    如果没有电池、 当 PMIC 在 IBD 灌电流和快速充电电流之间交替时、OUT 引脚上的电压是多少?

    谢谢、此致

    Aileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aileen、

    如果没有电池、您将看到电池检测例程波形、这是 3.8-4.2V 之间的方波。  图9-9给出了示例。

    BR、

    Nick