This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:绝对最大输入纹波电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002018/tps561208-absolute-maximun-input-ripple-voltage

器件型号:TPS561208

大家好、

你好。

我们的客户找不到 TPS561208DDCR 的绝对最大额定纹波电压。  数据表中的示例使用的值为400mV、但观察到馈送器件的电源上的纹波电压约为1.3V。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    TPS561208的输入电压纹波没有限制。 只需注意、包括纹波在内的输入电压不应超过最大值。

    此致、

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jiandong、

    我已就此通知客户。 顺便说一下、我可能会引导客户使用此主题、以便他能够更好地解释他的用例。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    引导客户进入我们的论坛是很好的。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在另一个案件中,丹东一直在帮助解决这一问题。  我们可以关闭这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    感谢您的确认。 我们将关闭此主题。

    谢谢、

    Lishuang