This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG71050:启用引脚时序和任何限制

Guru**** 2503935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004184/reg71050-enable-pins-timing-and-any-limitations

器件型号:REG71050

我们有一位客户询问 ENABLE 引脚时序和 REG71050DDCT 的任何限制、以下是客户的逐字查询:

我想使用 REG71050DDCT  以5V 和~30mA 驱动5V 蜂鸣器。我正在考虑将使能引脚用作此操作的开/关。
使能引脚的开/关循环是否有限制、或者这不能正常工作的原因。

我希望将其添加到我的设计中。 我将使用此 IC 获取5V 电压、然后使用 MOSFET 从它向蜂鸣器供电、但如果此 IC 上的启用功能可以执行同样的操作、为什么要使用另一条控制线? 我只是想知道不这样使用这个芯片是否有令人难忘的原因。

我可能需要在短时间内多次打开它、认为它不应超过1秒左右。

有关使能引脚时序的信息不多、也没有任何限制、它可能会在短时间内关闭和打开分配。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    EN 引脚上没有时序限制。 通常、器件需要一些时间、直到对 EN 引脚做出反应、然后直到对输出电容器充满电为止、请参阅数据表中的图20。

    关断时、负载通常需要对输出电容进行放电、因此关断时间取决于负载。

    因此、如果您的时序太短、输出可能无法达到其最终值或不会放电、但如果您在秒范围内打开和关闭、则不会放电。

    此致、
    Brigitte