This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:适用于 TPS3431SDRBR 的 P2P 器件

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003573/tps3431-p2p-device-for-tps3431sdrbr

器件型号:TPS3431

大家好、

我的客户正在使用 TPS3431SDRBR、他们正在寻找第二个来源。  我们是否有适用于 TPS3431SDRBR 的 P2P 器件?

非常感谢!

李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    我相信您已将 TI 器件列入名单两次。  您是第二个来源的器件型号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    抱歉、描述模糊!

    客户正在寻找 TPS3431SDRBR 的 P2P 器  件作为第二个来源、他们想知道 TI 是否有适用于 TPS3431SDRBR 的 P2P 器件。

    谢谢!

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    遗憾的是、TPS3431SDRBR 是我们产品系列中唯一的标准看门狗器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    明白了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    是否可以通过单击"Resolved"来关闭该主题?  谢谢!