This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51218:用于 TPS51218DSCR 的 PCN

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003038/tps51218-pcn-for-tps51218dscr

器件型号:TPS51218

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

您能告诉我们有关 TPS51218DSCR 的工厂变化吗?

我们的一个客户有2个不同版本的裸片。(存在 X 射线照片)

我相信工厂发生了变化。 但我找不到 PCN。

 您能给我们建议吗?

感谢您的支持。

Takashi Matsumura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    我是否可以拥有这两种不同版本的 IC 的顶部标记?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lishuang-san

    感谢您的回答。

    是 的、我从客户那里得到的是以下内容。

    PIZI

    TI J

    6ATK

    他说他拍摄了 X 光照片。 哪个组件 (金属面罩、裸片)看起来与当前部件不同。

    他也从 TI 购买。 (我认为工厂不同)

    抱歉客户没有打"当前器件"标记。

    您能告诉我们有什么好处吗?  

    非常感谢。

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    最好具有"当前器件"的顶号。 如果可以、还请提供差异的 X 射线照片。 有了这些信息、我可以与我们的内部团队进行核实。

    可以通过电子邮件 lishuang_zhao@ti.com 将详细信息发送给我

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、赵新

    我刚刚发送到您的邮件。

    当您发现问题时、您能给我们一个建议吗?

    谢谢、

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    我有反馈给你。 我需要一些更详细的信息。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、赵新

    我有其他 IC 的标记照片

    PIZI

    TI i

    94D

    您能给我们建议吗?

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    我已经咨询过我们的内部团队。 但我仍在等待回应、因为这是一个跨团队讨论。 我将在得到答案后向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang