This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS793-Q1:使用 Q1器件而不是目录器件

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003581/tps793-q1-using-q1-part-instead-of-catalog-part

器件型号:TPS793-Q1

大家好、

为了避免交付问题、我 尝试使用 TPS79301DBVRQ1而不是 TPS79301DBVR。

如果我需要为 新设计提供任何注意事项、您能告诉我吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!  

    两个器件是相同的器件、但装配不同。

    对于您的设计、我将确保使能电压不超过输入电压的+0.3V、因为它可能会损坏器件。 '

    最棒的

    Juliette