This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:在 IN 和 OUT 之间存在较大差异时的最短导通时间

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002565/lv2862-minimut-ton-time-at-large-difference-between-in-and-out

器件型号:LV2862

大家好、团队、

我的客户希望使用最大输入电压为36V (标称值~29V)且输出电压为5.2V 的 LV2862Y (2.1MHz)  

最小 Ton 时间为69ns [Ton = 1/(2.1MHz * 36V)* 5.2V = 69ns]。 因此小于数据表中规定的80ns。 Webench Refrefese、用于在此设置下模拟设计。  

数据表中提到了一个"频移"块、但没有进一步的详细信息。 是否在上述用例中降低了开关频率? 当频率变为1.785MHz 时、最小 Ton 将为81ns、因此正常。  

在较低输入电压下的正常运行期间、如果输入增大、从而无法再实现最小 Ton、会发生什么情况? 输出电压也会增加吗? 或者开关频率是否降低以保持输出稳定?

谢谢。、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    我需要咨询负责的工程师。 我会告诉您我听到的内容。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我仍在研究这一点。 听起来、 频率在压降(高占空比)期间以及在不满足 Ton min 时都会降低。 我仍在等待听到它降低到了多少频率。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我与设计团队确认、如果触发 MIN T_ON、FSW 将会降低。 减小 fsw 将使输出电压保持在可调节状态。

    此致、Jason