请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62595 专家、您好!
在测试 TLV62595上的上电行为时、我们发现当输出电压接近目标电压时、存在两个阶跃电压。
症状 不仅出现在单电源轨上、还出现不同的电压设置、包括1.1V、1.2V 和2.2V。
加电曲线与 我们在数据表中看到的曲线不同。
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.