This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600-Q1:关于 UCC28600与未采用 Q1规范的 UCC28600的差异。

Guru**** 2507925 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002684/ucc28600-q1-about-the-difference-from-ucc28600-without-q1-spec

器件型号:UCC28600-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28600

大家好、

我想知道 UCC28600和 UCC28600-Q1之间的区别。
它在数据表中看起来稍有不同。
但我认为 Q1spec 数据表是旧版本。

它们是否可以被视为相同?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    感谢您对 TI 的关注。

    Q1不是旧版本,但符合汽车应用要求。 而不带 Q1的 UCC28600是标准版本。 电气性能没有差异。

    谢谢。