This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:启动波形不是单调上升

Guru**** 2504535 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002475/tlv1117lv-startup-waveform-is-not-monotonic-rising

器件型号:TLV1117LV

您好!

我将 TLV1117LV 系列用于电路板电源、如下所示:

我发现 P3V3波形在 启动期间不是单调上升、如下所示:

但是、当我使用具有相同原理图和 PCBA 的 ST LD1117系列时、启动波形是单调的。

请帮助了解此 LDO TLV1117LV 系列需要更改的内容。  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题很可能是输入端电容不足。  您通常希望 Vin 上的电容与 Vout 上的电容相似或更大。  当 LDO 打开时、它会立即将电荷从 Cin 转移到 Cout、然后源电源才会发生反应。  一旦源电源做出反应、它将在 Cin 上补充电荷。  因此、在您的情况下、Vin 可能会下降、从而导致您看到的非单调上升。

    增加 Cin -我将从输入端的100uF 开始、但您可能需要至少3倍的100uF。

    谢谢、

    斯蒂芬