This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27528:如何理解数据表中的说明

Guru**** 2505775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002187/ucc27528-how-to-understand-the-descriptions-in-the-datasheet

器件型号:UCC27528

大家好、

您能否给出数据表中2个句子之间的区别、如下所示?

 1. CMOS 输入逻辑阈值(VDD 引脚上电源电压的函数)

输入 和使能引脚电压电平不 受限制、需要具有关键时序的双栅极驱动器、例如通过 VDD 引脚偏置电源电压

客户不确定差异。 1表示电压是 VDD 的函数、2表示电压不受 VDD 限制。

此致、

北井高桥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!  

    第1部分是指输入阈值逻辑(Vin_H 和 Vin_L)、该逻辑取决于数据表中所示的 VDD 电平。

    第2部分是指独立于 VDD 电压的 EN 和 IN 信号的振幅、这意味着 VDD 可能为10V、而 IN 和 EN 引脚可能由12V 信号驱动、只要其处于建议的工作条件下即可。

    希望这能澄清。

    此致、

    -Mamadou