This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV740P:启动时间

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV740P, TPS7A20, TLV743P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001033/tlv740p-start-up-time

器件型号:TLV740P
主题中讨论的其他器件: TPS7A20TLV743P

大家好、

从数据表中可以看出、TLV740P 的启动时间为100us (典型值)、但从图6-25中可以看到大约700ns 的启动时间。

您能告诉我为什么启动时间不同? 是由输出电流造成的吗?  

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,  从图6-25中,启动时间大约为700us 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、  

    两个启动时间的显示条件是不同的。

    ×启动时间(典型值)= 100us 是在300mA 负载和输出电容条件下完成的、并考虑以下因素:"启动时间=从 EN 置为有效到0.95 μ s VOUT (NOM)的时间"。 这意味着 EN 达到0.95 x VOUT 时需要100us。  当 EN 远高于1V 且高达 EN=Vin 时、应用也是如此。

    在图6-25中、测试条件不同。 负载和 Cout 开路、EN 信号远低于 Vin、VOUT 也远高于 EN。

    假设 VOUT=3.3V、这意味着 EN 达到 3.135V 所需的时间将是启动时间、但 EN~1V 是考虑 EN 高电平的最小电压。  由于 EN 处于最小值、因此器件将导通、但它永远不会高于3.3V、因此启动速度较慢。

    希望这能解答您的问题。 如果您有更多疑问、请随时提问。 有一个好的。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    感谢您的解释。

    实际上、我的客户正在评估1.8V 固定输出 LDO、但他需要大于100us 的软启动功能、TLV740P 的典型值为100us。 开始时间、我想知道 TPS740P 是否满足他的要求?

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、  

    遗憾的是、TLV740P 没有其他 LDO 所具有的软启动功能。 是否可以知道您的客户将实施的 Vin 和 Ven 信号?  

    如果您需要更长的启动时间、我建议 您使用 TPS7A20:  

    tstr=750us 和1150us (最大值)。

    它是一个引脚对引脚器件、也提供1.8V 的固定输出。  

    另一个可使用的器件是 TLV743P、它也是引脚 对引脚:

    我可以进入实验室测试 TPS740P、并在需要时尝试获得更大的启动时间。 请告诉我是否可以帮助您解决其他问题。 有一个好的。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    感谢您的建议。

    我想客户正在将输入电压连接到 EN、因此应该很难调整 TLV740P 的启动时间。

    我建议使用 TLV743P 和 TPS7A20。

    最棒的

    Zeming