This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54622:TPS54622的电源问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000960/tps54622-a-problem-of-power-tps54622

器件型号:TPS54622

大家好。 存在电源干扰问题。 但是、在插入和拔下其他电子产品时、它会干扰我们产品的运行。 我们的产品为12V 至3.3V;3.3V 至1.2V。 示波器捕获了1.2V 波形

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否提供了捕获的波形?  没有太多细节可以帮助进行调查。
    请在插入/拔下时不仅提供1.2V 波形、还提供3.3V 和12V 波形。

    此致、

    Yitzhak Bolurian