This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31506:替代产品的需求也会下降

Guru**** 2504945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000664/lmz31506-drop-in-replacement-alternatives

器件型号:LMZ31506

你(们)好

以下是相互替换的三个部件

我正在设计一个12至5V 转换器

我能否为公共电路安装其中的任何一个

TPS84621RUQT
LMZ31506RUQT
LMZ31506HRUQT

此致

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    TPS84621RUQT 和 LMZ31506RUQT 互为直接替代产品。

    LMZ31506HRUQT 与其他两个器件非常相似。

    但是、如果将 LMZ31506HRUQT  用作这两者的替代器件、则可能需要修改某些外部组件。

    希望这对您有所帮助、

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢