请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54386 大家好、
你好。
我们的客户计划仅使用转换器的一个输出。 他认为可以将\EN2置于高电平、将\EN1置于低电平。
并通过连接 PVDD1、BOOT1、SW1、GND、FB1、 BP、SEQ、ILIM2。 此外、不连接 PVDD2、BOOT2、SW2和 FB2。
这是否起作用?
此外、数据表示例中使用的电感器与 EVM 上使用的电感器不同。 是因为它们是在不同的输出电流电平下设计的吗? 您能否提供更多详细信息?
谢谢、此致、
艺术