This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386:使用转换器的一个输出

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000283/tps54386-using-one-output-of-the-converter

器件型号:TPS54386

大家好、

你好。

我们的客户计划仅使用转换器的一个输出。  他认为可以将\EN2置于高电平、将\EN1置于低电平。
并通过连接 PVDD1、BOOT1、SW1、GND、FB1、 BP、SEQ、ILIM2。 此外、不连接 PVDD2、BOOT2、SW2和 FB2。
这是否起作用?

此外、数据表示例中使用的电感器与 EVM 上使用的电感器不同。 是因为它们是在不同的输出电流电平下设计的吗? 您能否提供更多详细信息?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art  

    我有点困惑。  

    您要使用哪个信道? 它是通道2、对吧?  

    但为什么要"连接 PVDD1、BOOT1、SW1"?  

    2.是的、对于不同的电感、这是因为 它们是在不同的负载下设计的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户使用通道1、因此/EN1应连接至低电平。 /EN2应连接到高电平。  

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    请参阅下图、PVDD2应连接到电源、因为它用于提供控制电路。 因此、客户可以更改为使用 CH2、PVDD1可以通过低 ESR 陶瓷电容器连接到 GND。

    2.不同的电感值也可能是由客户使用的不同 LIR 引起的。

    BR

    Ruby