This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225-Q1:需要具有使能/关断功能的汽车级半桥栅极驱动器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225, TPS28225-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000245/tps28225-q1-in-need-of-automotive-graded-half-bridge-gate-driver-with-enable-shutdown-function

器件型号:TPS28225-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS28225

您好!

我是来自 Robert Bosch India 的 Anesh。 我的联系电话是+919003779933。

对于我们的一个驱动三相 PMSM 机器的开发项目、我们需要具有单个 PWM 输入(反相逻辑输入 H 和 L)、使能/关断输入的汽车级半桥栅极驱动器。  

例如 、TPS28225等器件可驱动具有大输入电容功率 MOSFET 的半桥 MOSFET。 工作电压必须从6V 开始。

或不带 SPI 接口的 B6桥接驱动器。 我们将不会在板上使用微控制器。 我们将仅从另一个单元接收3个 PWM 输入。

请为我推荐一些器件。

谢谢、Anesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anesh 您好!

    TPS28225-Q1是汽车级器件、可根据需要提供单输入 PWM 信号并使能。 如果 VDD 范围和相位电压范围适用于您的应用、这可能是一个备选方案。 您能否确认器件额定电压是否足够、或者是否未提供所需的 VDD 和动力总成高压输入范围、并且我可以帮助查找适合您的应用的器件。

    此致、