This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:使能行为及其阈值变化

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000029/tps2552-enable-behavior-and-its-threshold-variation

器件型号:TPS2552
主题中讨论的其他器件: TPS25221

大家好、团队、

我收到了我的客户关于 TPS2552的使能行为及其阈值变化的一些问题。 请向我们提供有关建议。

(1)当引脚施加瞬时 H 电平时、即使输出不是连续 H 电平、输出引脚似乎也会被禁用。 这种行为是否正常?

(2)限制电流值的变化似乎出现在 IOS min <- IOS nom -> IOS max 中、但变化的主要原因是什么?

环境温度? TJTM 还是每个器件之间的变化?

(3)我们应该采取什么措施来减少这种变化? (理想情况下为零)是否有任何器件具有 TPS2552以外的类似功能 而没有变化?

(4)除 TPS2552之外、是否有任何其他具有类似功能的推荐器件?

(5)如果每个器件之间存在差异、我们需要了解 定量评估标准、如分布。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    1) 1)这是正常的。 我认为它是反向电压保护功能。 请参阅详细规格。

    2) 2)变化是由温度和工艺引起的。

    3)这是固有特性的行为。

    4) 4)您可以查看 TPS25221。

    5) 5)电气特性包括最小值和最大值、其中包括 分布。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    1) 1)这是正常的。 我认为它是反向电压保护功能。 请参阅详细规格。

    2) 2)变化是由温度和工艺引起的。

    3)这是固有特性的行为。

    4) 4)您可以查看 TPS25221。

    5) 5)电气特性包括最小值和最大值、其中包括 分布。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    感谢您的回答。

    那么、大约3)是否可以理解、由于变化是器件固有的特性、因此无法进一步降低它? 即使使用外部组件、它也与阈值变化无关、不是吗?

    在他们的问题得到解决后、我是否应该在单击"已解决"按钮之前先通知您案例已关闭? 正确吗?

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    只需单击 Resolved 按钮。 无需通知我。

    谢谢。