This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62590-Q1:TPS62590-Q1是否支持预偏置启动

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62590-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999334/tps62590-q1-does-tps62590-q1-support-pre-bias-startup

器件型号:TPS62590-Q1

大家好、

TPS62590-Q1是否支持预偏置状态功能? 软启动的模式是什么? 是否在器件内部有放电电阻器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    器件不提供数据表中所述的内部放电和预偏置功能。 通常、器件在  省电模式下启动。  应用是否需要预偏置启动或放电功能启用?

    我建议查看我们提供这些功能的新器件、如 TPS6281x-Q1和 TPS62850x-Q1。  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    是的、客户需要预偏置启动和放电功能。 我会推荐 TPS62850x-Q1,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    感谢您提供信息。

    我要关闭线程。 如果您需要进一步的帮助、请随时与我联系!

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    再吃一顿 您是否有一些有关直流/直流 CAN 共享的预 BAIS 启动和放电的文档?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    数据表中对这两个特性进行了说明。 您能否指定您查找的是哪种类型的描述?

    我想脱机讨论、因为我想了解有关客户及其应用的更多信息。

    此致、

    Tanvee