你(们)好
我通过 GUI 启用了突发模式。 然后点击"write to hardware"、输入功率降低。
接下来、我单击"Store ram to flash"。 然后输入电源返回。 突发模式被禁用。
如何将 GUI 值存储到器件?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我通过 GUI 启用了突发模式。 然后点击"write to hardware"、输入功率降低。
接下来、我单击"Store ram to flash"。 然后输入电源返回。 突发模式被禁用。
如何将 GUI 值存储到器件?
谢谢。
您好!
我在 PMBus 消息中看不到任何问题、它们看起来与我看到的相同。 后续步骤:
1.您是否使用默认 PSFB 固件? https://www.ti.com/tool/UCD3138FW-PSFB
2.如果对默认固件有任何更改、是否对 PMBus_topology.c 或 flash.c 进行了任何更改? 这些函数可将 RAM 值复制到函数"UINT8 update_data_flash (void* dest_ptr、const void* src_ptr、uint16 byte_count)"中的闪存中
3.如果您尝试保存其他参数,它是否起作用? 请尝试将"VOUT_COMMAN"更改为12.0V (从11.875V)、并查看从 RAM 保存到闪存后是否恢复到旧值。 此外、请尝试在 GUI 中使用其他页面以查看发生了什么。 例如、更改"Monitor"屏幕中的"OC Fault Threshold"、查看是否可以将其保存到闪存中。 这是为了检查保存到闪存是否存在一般问题、或者只是一些函数无法正常工作。
此致、
Swami