This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:能否使用电阻器作为分压器来控制 LM5008 SD 引脚?

Guru**** 2506375 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999223/lm5008-can-i-use-resistors-as-voltage-divider-to-control-lm5008-sd-pin

器件型号:LM5008

当 VIN 高于30V (不是很精确)时、我们希望让 LM5008输出12V 电压。 我们可以使用下面的电路吗? R19是否会影响 Ron?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当分压器电压达到0.7V (典型值)时、电路将打开器件。 选择 R61以设置所需的吨。