您好!
我有一位客户希望在低于数据表指定的44V-57V 范围的 VPWR 电压下运行 TPS23861控制器。
在我的设计中、VPWR 轨当前以48V 电压运行。 我想知道的情况是一个功率损耗事件、其中 VPWR 轨将从其48V 的标称值降低到 TPS23861的欠压锁定点(根据数据表、最大值为28V)。 当输入电压从48V 降至 UVLO 电平时、TPS23861控制器是否会在压降下继续工作? 当 VPWR 输入降至 UVLO 点时、是否需要考虑任何不利影响?
数据表指定了建议的44V 至57V VPWR 电源电压、但不清楚器件是否会在44V 以下一直保持运行/运行、直至达到 UVLO 点。