This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:电容器计算

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998524/tps65130-capacitor-calculation

器件型号:TPS65130

大家好、

您能否查看以下客户问题?

我刚才在数据表中遇到了一个小问题。
以下电路作为+/- 10V 的示例配置:
其中 C9和 C10分别为6.8和7.5pF (表1)。

但是、在表2中+/- 15V 的示例值中、不再列出这些值。 此外、在下一个课程中没有关于其计算的内容。 这些电容器是否保持不变?

当然、我会对该组件的 EMC 体验感兴趣。 这里是否有任何测量、例如从演示板进行测量?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    电容器 C9/C10的值应根据数据表中的公式11和12进行计算。 C9和 C10根据反馈电阻分压器值进行相应更改、公式11/12提供了简单的计算。

    我们没有此 EVM 的 EMI 测试结果、但已有100多位客户成功在其系统中设计了该器件并通过了 EMI 测试。 应遵循直流/直流转换器布局的通用指南以及数据表中的特定指南。

    此致、

    辽卡特