This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730EVM-093:将输出电压更改为3.3V

Guru**** 2511935 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8973, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998499/tps23730evm-093-changing-output-voltage-to-3-3v

器件型号:TPS23730EVM-093
主题中讨论的其他器件:PMP8973UCC2897A

是否可以将输出电压修整为3.3V 而不是5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。  

    要更改输出电压、需要在设计中更改多个组件、例如变压器、FB 电阻分压器电路、感应电阻器等  

    但是、我们有3.3V/50W 设计  PMP8973、我建议您看一看。

    此设计使用 UCC2897A 直流/直流、可与 TPS2372-3配对使用以实现所需的功率和输出电压。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!  

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师