请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD19532KTT 大家好、团队、
是否有 I²Pak μ m 内的器件、或可在100V 电压下采用此类封装的器件?
非常感谢!
垫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
是否有 I²Pak μ m 内的器件、或可在100V 电压下采用此类封装的器件?
非常感谢!
垫
您好、Mat、
感谢您的查询。 我们不在 I2PAK 中制造任何 FET。 我们仅在此类封装中提供 D2PAK 和 TO220。 其他电源封装包括2x2、3x3和5x6 SON (QFN)类型封装。
此致、
John Wallace
TI FET 应用