This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34927:输出纹波注入的纹波电压电平

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998253/lm34927-ripple-voltage-level-for-the-output-ripple-injection

器件型号:LM34927

您好!

我对 FB 引脚上的纹波电压注入有疑问。 如何选择合适的纹波电压电平? 我发现 应用手册 将其设置为50mV 峰间值。  请就这些问题提供建议。

-  应用手册中的50mV 峰峰值是否 适用于所有运行条件?

-恐怕我选择的设置值太大。  当我设置电压纹波值时、将会出现  不接受较大值的点、以确保正常运行。 为了避免误操作、纹波电压的最大值是多少?

请找到我所附的 Tina 模型。 在降压配置中、纹波显示在输入电压为45V、输出电压为5V 且 RR 为33.2k Cr 2700pF L 22uF 的条件下、峰峰间电压为130mV。 我是否可以通过增加 RR 来减少这种情况、从而实现更好的输出电压调节和更稳定的运行?