This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:TPS7A92作为 TPS7A91的替代产品

Guru**** 2510475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92, TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996731/tps7a92-tps7a92-as-replacement-for-tps7a91

器件型号:TPS7A92
主题中讨论的其他器件: TPS7A91

TPS7A9201DSK 能否用作 TPS7A9101DSK 的直接替代产品? 具体而言、如果系统中的其他元件没有变化、您是否希望 PSRR 和噪声性能发生变化、从而使输出电容保持在10uF、最大负载电流保持在1A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是的、TPS7A92可以直接替代您所述的器件。  我希望 PSRR 和噪声性能保持不变、但请记住、TPS7A92的电流限制高于 TPS7A91。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stephen。

    同样、考虑到最大电流限制为500mA 且所有其他组件相同、TPS7A9101DSK 是否可用于以相同的噪声和 PSRR 性能替代 TPS7A9001DSK? 因此、这意味着 TPS7A9001DSK 可以替换为 TPS79101DSK 或 TPS7A9201DSK、同时了解电流限制会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是的、您回答正确。

    谢谢、

    斯蒂芬