主题中讨论的其他器件:TPS2411、 TPS2410
大家好、
希望一切顺利、
我正在与客户合作评估用于电源 ORing 功能的 TPS2411。 他们使用 EVM 在现有设计上进行测试、以替换二极管 ORing 电路。
最小负载~820mA 在+5Vdc 时、负载在加电/断电之外是静态的。 标称负载1.14A、最大1.58A
他们正在寻求有关 Rset 值和输入/输出电容的一些建议:
我们最初认为、RSET 的目标电压为10mV、因为它将传递~1A 的反向电流。 这可能对470uF 保持电容和其他转换器的影响最小。 但是,考虑到它是5V 电源轨,触发麻烦将是一个问题。 您能否检查 Rset 值并告知是否有更好的值? 您是否有任何关于防止干扰触发的建议?
我们的主要关注点是电路板线路和负载电容对电路板运行有何影响,因为它并不代表我们的架构。 理想情况下、我们将对 Eval 进行分类。 电源上的电路板、以替代现有二极管 OR-ing 拓扑、从而进行分接。
以获取 o/p 电容、数据表显示 TPS2410大于100uF。 进行了比较。 它是200uF。 考虑到 o/p 的值是“或”,为什么200uF? 我们的本地输出电容为470uF。 因此、除非我们修改 Eval、否则组合电容不具有代表性。 并卸下200uF。 请告知、您是否要更换电路板上的电容器/额外的电容是否会对 TPS2411的功能产生任何不利影响?
谢谢、此致、
Dan