This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822:TPSM82822SIMLR 或 TPSM82823部件的表面材料包含金属

Guru**** 2506345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823, TPSM82822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995851/tpsm82822-surface-material-of-the-parts-of-tpsm82822simlr-or-tpsm82823-contain-metal

器件型号:TPSM82822
主题中讨论的其他器件:TPSM82823

大家好、

请提供帮助以确认。

TPSM82822SIMLR 或 TPSM82823器件的表面材料是否包含金属?

我的客户 根据 SMT 规则设计的焊盘将超过实体尺寸、并担心锡到表面接触导致短路。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    您能否澄清一下 TPSM82822/3表面意味着什么?

    此外、您能否进一步探讨客户在焊接器件时对短路的担忧? 我们以前没有遇到过这个问题。

    此降压模块上的电感器已暴露-因此其金属电极也已暴露、但我不确定这是否是您所指的。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    感谢你的帮助。 客户想知道侧面的材料是什么?  它会在装配时得到锡吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    模块这两侧的材料为 FR4 -非锡。

    此致、
    Davor