This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:AN-2162计算示例

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995173/tps54340-an-2162-calculation-examples

器件型号:TPS54340

团队、

AN-2162说明了计算 CFA 和 CFB 的两种公式(4)和(5)。 我对(5)有疑问、我在示例5.1和5.2中获得了不同的 CFB 计算结果。
公式(5)是否错误?

  • 示例5.1
    • CFA = 4.93uF
    • CFB = 3.96uF (我的计算)
    • CFB = 2.5uF (根据  AN-2162)
  • 示例5.2.
    • CFA = 8.34uF
    • CFB = 4.74uF (我的计算)
    • CFB = 6.4uF (根据  AN-2162)

谢谢、致以最诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franziskus、

    我将深入研究这个问题、并在今天或明天回来与您讨论。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新和对这个 Sam 的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franziskus、

    仍在等待听到声音。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franziskus、

    这些方程看起来是正确的、但这些值计算错误。 我将与团队合作、在下一次修订时纠正这一问题。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam!