This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3402HV:使用 PWM 调光时可提供的最大电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3402HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994440/lm3402hv-maximum-current-it-can-supply-when-using-pwm-dimming

器件型号:LM3402HV

大家好、

 LM3402HV 的数据表显示、它可以提供0.5A 的恒定电流。 但是、我们的客户想知道在使用 PWM 调光时它可以提供的最大电流是多少。

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    0.5A 是集成 FET 电流最小限制、而不是持续输出电流。 您的理解不正确。

    VIN、VOUT、电感器如何?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的回答。

    根据客户、输入电压为24V、LED 典型正向电流为350mA、典型正向电压为2.75V。 他想知道电感为100uH 和33uH 时的最大电流。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    多少个 LED 串联?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    仅1个 LED。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我无法为您提供准确的数据、因为它与电感器电流纹波和实际效率有关、但对于1个 LED 和350mA、33uH 正常、47uH 将更好。

    BR、

    Robin