This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518-Q1:使用电流进行确认

Guru**** 2504185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995543/tps92518-q1-confirmation-with-current

器件型号:TPS92518-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92518

大家好、

客户正在搜索汽车 LED 驱动 器、他们对 TPS92518感兴趣。 下面是查询。

该 驱动器能否处理不同的电流? 那么、是否可以通过 SPI 调整电流设置?
>根据此链接中的讨论: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/752536/tps92518-output-current-problem ,此驱动程序可以通过 SPI 处理不同的电流。

2. 输入电压介于20V 和40V 之间。 输出电流为200mA 至3.5A。 仅使用一个电感器即可达到该值、电感值约为120uH 吗?

提前感谢您。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    1) 是的、可以通过调整 LEDx_PKTH_DAC (7:0)来实现。

    2) 2)是的、尽管较低电流下的设定点精度不会那么好。  它可能会进入不连续模式、具体取决于 LED 电压和开/关时间、这仍将正常运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、  

    感谢您的回答。

    对于上述设置、理想的电感器设置是什么?

    谢谢你。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    这取决于几个因素、物理尺寸、所需的电流纹波(应用需要的)、输入电压、电压、输入和输出电压范围内的开关频率。  如果有输出电容器、如果它们是 PWM 调光、也会影响设计。  如果需要、我可以针对设计进行计算。

    输入电压范围、20V - 40V

    ILED、0.2A - 3.5A

    VLED 范围?

    最大开关频率?

    此致、