请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3410R150 大家好、
我的客户对 SPICE 模型有疑问。
您能支持以下问题吗?
1.当您打开 lmg3410r150.lib 时、您将在第546 ~ 554行中找到无法读取的代码、如下图所示。
您认为这应该解决吗?

2、支架
当您安装 LMG3410R150 SPICE 模型时、还会安装许多 sbckt 模型。
客户希望使用 SIMetrix 作为仿真软件。
问题是、如果使用 SIMetrix、他们是否需要为这种子电路模型做些什么?
他们是否只需要安装 LMG3410R150?
此致、
Takuya