This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:ROVP 引脚上的1.5 MΩ 下拉电阻器精度

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995120/tps53319-1-5-m-pulldown-resistor-accuracy-at-rovp-pin

器件型号:TPS53319

您好!

ROVP 引脚上的内部1.5Mohms 下拉电阻器的精度是多少?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROVP 内部接地电阻是1.5M 欧姆电阻。  1.5M Ω 电阻 容差为+/-14.3%、TC 为-3810ppm/°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    非常感谢!

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    感谢您的确认。 我们将关闭此主题。

    谢谢。