This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:电源输出设置和整个工作机制确认

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160811/tps23861-power-output-setting-and-whole-operating-mechanism-confirm

器件型号:TPS23861

你(们)好,先生

 我对 PSE + PD 用户案例有几个问题、  

1) 1)在 I2C 模式下、PSE 设置为大约15W、PD 仍保持25.5W 输出、如果我们连接这两个 POE、则输出仅限制为15W? 或将输出提高到25.5W?

  您能不能帮助描述简单的操作机制  

2) 2)在硬件模式下、我们选择了 PSE 是 IEEE802.3 AT 解决方案、因此输出受到15W 的限制并连接到25.5W PD 解决方案、因此 PSE 端如何保护该系统以避免重负载挤压整个系统?

谢谢

Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:  

    我将对此进行研究、并在24小时内回复您。  

    此致、

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:  

    在 I2C 模式下、必须在端口开启之前禁用两个事件分类、才能将其标识为1类。  在所有端口上禁用双事件分类:  I2C 将0x00写入寄存器地址0x21。  我建议您在半自动或自动模式下启用转盆/分类步骤之前执行此步骤。  

    在硬件/自主模式下、TPS23861将自动启用双事件分类。 因此、如果在此模式下连接4类 PD、PSE 不会将功率限制为15W。 配置 PSE 需要主机干预。  

    此致、

    西贡达