请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 你(们)好,先生
我对 PSE + PD 用户案例有几个问题、
1) 1)在 I2C 模式下、PSE 设置为大约15W、PD 仍保持25.5W 输出、如果我们连接这两个 POE、则输出仅限制为15W? 或将输出提高到25.5W?
您能不能帮助描述简单的操作机制
2) 2)在硬件模式下、我们选择了 PSE 是 IEEE802.3 AT 解决方案、因此输出受到15W 的限制并连接到25.5W PD 解决方案、因此 PSE 端如何保护该系统以避免重负载挤压整个系统?
谢谢
Danny